This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197-Q1:未供电状态下允许的最大输出灌电流

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA197-Q1, OPA197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379183/opa197-q1-maximum-allowable-output-sink-current-during-unpowered-state

器件型号:OPA197-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA197

工具与软件:

您好、TI:

我有关于 该器件未通电情况下 OPA197-Q1输出引脚灌电流的疑问。 我无法从数据表中找到此信息、但从数据表中的图7-12中可以看到 I 底层、输出端有钳位二极管用于提供 ESD 保护。 但在我的应用中、当器件未上电时、可能会遇到一些持续100us 的40mA 瞬态电流流入输出引脚。 您能否告诉我、这种条件对于器件而言是否可接受、或者输出引脚能够灌入/承受的最大允许电流是否为100us、而不会在未通电时对器件造成永久损坏。

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未指定限制、因此它可能为零。 但您可以假设它与输入引脚限制(即10 mA)相同。 在任何情况下、40 mA 都过大。

    另请注意、电流会流入电源、即、它将为去耦电容器充电、并为连接到它的任何器件加电(部分)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的响应。 但我在下面的线程中找到了不同的答案。

    OPA197:使用未上电的产品进行输出闪电保护测试-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

    该问题是否也适用于 OPA197-Q1?

    谢谢!

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何矛盾。 您具体想问什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    要了解  OPA197-Q1输出引脚上的内部 ESD 钳位二极管40mA 在器件未通电时是否能够承受100us 的正向电流、时间长达100us。  

    我在之前的回复中提到的 E2E 主题包含建议的相同答案。 我想知道这是否适用于 OPA197-Q1。 这是线程响应的快照。

    这里是先生 Thomas Kuel 表示、他针对100mA 正向电流测试了精密放大器的类似(10mA 连续电流) ESD 二极管、没有出现故障。 好的、请告诉我、在 OPA197-Q1未通电时、ESD 二极管是否能够承受100us 的 Foward 电流40mA。 我希望我能清楚回答我的问题。 如果您需要进一步的澄清、请告诉我。

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 事件极短、无法与较长的脉冲进行比较。

    仅仅因为一些其他的运算放大器碰巧能够承受100 mA 而没有立即出现的明显损坏、并不意味着 OPA197-Q1也将能够承受、或者它不会降级。 Thomas Kuehl 写道:"TI 无法 对 可能发生的情况作出任何保证。" 您可以尝试这样做、但这样就可以独自完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    请接受 Clemens 的建议、并进行瞬态事件测量以进行存活性测试。 TI 仅保证数据表中列出的测试结果。  

    以下是 OPA197和 OPA197-Q1 ESD 等级比较之间的差异。  我认为汽车级的 ESD 测试比工业标准略粗。  您必须比较 ESD 脉冲瞬态曲线并计算每个调节/分级中的能量。  

    关于 未上电状态下允许的最大输出灌电流、必须执行该测试。 除非您的测试分类是标准、否则没有可用于比较的相似性数据。 因此必须进行测试。 每个测试都有其自己的特定瞬态波形。 正如 Clemens 所指出的、上述 ESD 等级是短期测试(持续时间高达200ns)、您的测试是高达100usec (与 ESD 冲击相比)的长期测试。 很难 确定器件稳健性的相关性((苹果与苹果的比较)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond