This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:在引脚&#39中、当交流线路上电时、电压将超过最大额定值、有什么风险?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379130/amc1311-in-pin-s-voltage-will-exceed-the-maximum-rating-when-ac-line-powered-up-any-risks

器件型号:AMC1311

工具与软件:

您好!

a 我的帐户使用 AMC1311测量三相线路的交流线路电压。 该块电路如下所示。 因为在 IN 引脚的电压已经上升后、辅助电源通常会有一些延迟。 因此、将发生在引脚电压=2V 且 VDD1=0 (__LW_AT__的持续时间大约1秒)。 这会损坏 AMC1311吗? 是否可以通过添加 R3=500 Ω 来保护 AMC1311、以将输入电流限制在 IN 引脚10mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    添加限流电阻器应有助于保护器件输入引脚免受损坏、但我们不会在器件上进行该测试、因此无法保证输入引脚永远不会损坏。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saleh

    为了避免损坏输入引脚、输入引脚悬空的输入电压和输入电流都在"绝对最大额定值"表中列出的范围内、是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。