Other Parts Discussed in Thread: AMC1311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 工具与软件:
您好!
a 我的帐户使用 AMC1311测量三相线路的交流线路电压。 该块电路如下所示。 因为在 IN 引脚的电压已经上升后、辅助电源通常会有一些延迟。 因此、将发生在引脚电压=2V 且 VDD1=0 (__LW_AT__的持续时间大约1秒)。 这会损坏 AMC1311吗? 是否可以通过添加 R3=500 Ω 来保护 AMC1311、以将输入电流限制在 IN 引脚10mA?