This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:产品数据表图表内的一个错误

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379085/ina216-an-error-in-the-graph-of-product-data-sheet

器件型号:INA216

工具与软件:

我在 INA216数据表中看到以下图(图13)、并认为这是错误的。

INA216的 Vcm = V+、Output Voltage = Vsense*G、图中显示 Vsense = 100mV。

在下图的红框区域中、当 VCM = 2V 时、输出电压应等于100mV * G、但不能为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aski Lin:

    示波器为交流耦合。  如果是直流耦合、 根据上述公式、我们将看到将输出电压置于2.5V (假设增益为25V/V)的直流偏移、  

    此致!
    Mallika Senthil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的答复。 我将尝试 使用交流耦合示波器重现此波形