This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:仿真文件

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, TINA-TI, LM5156, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378870/lm3488-simulation-files

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: Tina-TILM5156LM3478

工具与软件:

尊敬的工程师:

您能否分享 LM3488的参考原理图示例?

我计划设计一个电路来制造 +/- 70 V 形式 3.6五 因此、首先我想使用 TINA-TI 对该设计进行仿真、您能否帮助我?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    为了实现此升压比并创建负和正输出轨、我假设您计划使用反激式拓扑。
    是否需要隔离?
    是否需要通过初级侧或次级侧进行调节?
    最大负载条件是什么?

    基于以上回答、您应该能够在我们的库中找到参考设计。 您还可以使用我们的搜索工具在此处查找参考文献:
    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    除了 LM3488、我还建议使用 LM5156器件。 此控制器采用最新工艺运行、具有 可调软启动等改进功能。
    对于此器件、还有更多基准。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的答复。

    更准确一点、实际上我的意图是能够在 TINA-TI 中模拟这个电路、这个架构   SEPIC 转换器。

    好的、我想让参考设计具有几乎相同的 TINA-TI 原理图、我能否在 TINA-TI 中模拟此电路?

    为了方便起见、我将随附文件、请参阅第14页:

    www.ti.com/.../tiduep0.pdf

    此致、

    Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    您已经有一个参考设计、但现在想在仿真中使用该原理图。

    我们有 PSpice 仿真模型和 LM3478/88 TINA 仿真模型:
    https://www.ti.com/product/LM3478#design-tools-simulation
    该模型仅附带一个示例测试台。 要从参考设计中对该精确的电路进行仿真、必须在两个仿真工具之一中手动构建该电路。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    非常感谢您提供的有用答复:

    我已经下载了这些文件、但它们都在中。 库格式。 您能否告诉我如何在 TINA-TI 中使用它们?

    此致、

    Behnam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您的反馈。
    我仔细检查了文件、看起来我们似乎只有可用于 LM3478和 LM3488的 PSpice 瞬态模型。
    对于 TINA、只有 LM3478的 TINA 平均模型、没有瞬态模型。

    要运行瞬态仿真、您要么需要使用免费提供的 PSpice for TI、要么将未加密的网表从 PSpice 传输到另一个仿真。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的解释。 您能告诉我它们之间有什么区别吗 Transient 建模和 一般般 充电模型?

    我可以导入。 库文件保存到 TINA 中、那么我能否信任该文件并构建仿真的其余部分?

      

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    平均值模型仅用于交流/小信号分析。 它可用于稳定性和波特图仿真、但不可用于时域仿真。
    另一方面、无法使用瞬态模型进行交流分析、因为仿真器将无法由于开关稳压器的行为而找到稳定状态。

    导入瞬态仿真模型的.lib 文件后、便可围绕它构建电路并开始仿真。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    谢谢、您的建议是什么、我应该使用  PSpice for TI 还是 TINA-TI? 哪一个更好?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    我建议使用 PSpice 而不是 TINA、因为 TI 库在 PSpice 中是最新的。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    非常感谢。

    您能否说明一下、为什么 PSpice for TI 这么慢、例如对于这个 LM3488、它需要8分钟、但 TINA-TI 要快得多、有什么具体的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我还注意到、即使在 PSpice 中也无法从原理图中找到以下元件

    STPS1150A

    FMMT495TA

    1N4148X-TP

    INA231AIYFFR

    然后、您会如何在 PSpice 中对此进行仿真吗? 我想在他们设计 PCB 之前、我可以对此进行仿真吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您的反馈。
    遗憾的是、众所周知、与 SIMPLIS、LTspice 甚至 TINA 等其他仿真工具相比、PSpice 需要更长的仿真时间。
    这是由仿真器引擎及其计算方式造成的。 您可以做出一些小改进来减少仿真时间、但这通常是以较低的精度为代价的。
    您可以查看此主题以了解更多详细信息:
    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1211719/increase-pspice-simulation-speed

    未在 PSpice 库中实现的外部元件、
    要能够向客户免费提供 PSpice、仿真器中不包含许多第三方模型。
    可以在线获取这些器件的模型文件并将其导入到 PSpice 原理图中、但随后仿真限制会变为活动状态、例如每个仿真最多具有3个探针。
    相反、我建议使用理想元件来替代上述 器件。

    很抱歉给您带来不便。
    此致、
    Niklas