This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855专为 TIA 设计时、可以达到的最大闭环带宽是多少?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380423/opa855-opa855-when-the-opa855-is-designed-for-tia-what-is-the-maximum-closed-loop-bandwidth-it-can-achieve

器件型号:OPA855

工具与软件:

大家好!

我目前准备使用 OPA855构建 TIA 电路、我想使 TIA 带宽高达1.7GHz、并根据 TIA 计算器的值进行设计。 但仿真带宽无法达到1.7GHz。
我想知道我的电路有什么问题吗? 或者 OPA855的闭环增益无法达到1.7GHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在源 C 和 GBP 的情况下、可实现的带宽和增益是紧密耦合的、此处我进行了一点迭代、以获得2GHz 的866 Ω 反馈、您需要增加大约5个第二级放大器的增益以获得最大4k Ω 电阻、而 OPA855也可以实现这一点、  

    0.2pF 反馈 Cf 关于表面贴装 R 上的寄生  

     e2e.ti.com/.../OPA855-TIA-2GHz.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 
    感谢您的答复和帮助。 如果我要实现大约1000的增益、是否需要在 TIA 电路之后串联一个放大器电路? 此外、我想保持较低的噪声、那么我该怎么做呢? 您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyi:

    您当然可以在 TIA 级之后使用额外的级。  您可以使用额外的 OPA855、或选择另一个放大器。  第二级的目标噪声水平是多少?  请记住、第一个放大器比信号链中的第二个放大器产生的噪声更大、因此第二级的噪声容差可能比您想象的要大。

    此致!

    ALEC