请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA855 工具与软件:
大家好!
我目前准备使用 OPA855构建 TIA 电路、我想使 TIA 带宽高达1.7GHz、并根据 TIA 计算器的值进行设计。 但仿真带宽无法达到1.7GHz。
我想知道我的电路有什么问题吗? 或者 OPA855的闭环增益无法达到1.7GHz?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在源 C 和 GBP 的情况下、可实现的带宽和增益是紧密耦合的、此处我进行了一点迭代、以获得2GHz 的866 Ω 反馈、您需要增加大约5个第二级放大器的增益以获得最大4k Ω 电阻、而 OPA855也可以实现这一点、
0.2pF 反馈 Cf 关于表面贴装 R 上的寄生