This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601:小信号检测应用出现问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381320/tlv3601-problems-with-applications-on-small-signal-detection

器件型号:TLV3601

工具与软件:

如果我们输入20ns 宽和10mV 高的脉冲并设置 VREF = 5mV、则输出将如下图所示。 这是不正确的、因为会出现一些意外的窄脉冲。 是否有解决方案可以处理窄脉冲并使向下斜率稳定? 另一个问题是、当我们要检测较小的信号时、VIN-VREF 是否需要大于特定的值。 如果是、价值是什么? 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    您能否布置另一张示波器图片、其中包含两个用于探测比较器输入的额外通道? 我想看到、正在将信号馈送到输入端、从而找出窄脉冲产生的根本原因。

    此外、您在20ns 输出脉冲后看到的窄脉冲是否一致? 它们是否总是在脉冲输入后发生?

    另一个问题是、当我们要检测较小的信号时、VIN-VREF 是否需要大于特定的值。

    TLV3601具有内部迟滞。 您可以在 TLV3601数据表第7页的"电气特性"表中看到这一点。 内部迟滞的典型值为3mV。 该值以 VREF 为中心。 假设将 VREF 施加到比较器的反相输入端、那么只要 VIN > VREF + VHYST/2、比较器就会输出高电平、只要 VIN < VREF - VYHST/2、比较器就会输出低电平。 在您的情况下、如果您的比较器具有典型的内部迟滞值、那么输入脉冲将需要高于6.5mV 以输出高电平、并需要低于4.5mV 以输出低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HO、感谢您的回答。 下图中的红线是差分输入(VIN-- VIN+)、大噪声导致窄脉冲。  有什么好的解决方案?

    在这个过程中、我发现了几个问题。

    1)如果为芯片供电、但不存在输入信号、则输出保持高电平。 它有效吗?

    2) 2)如果我在脉冲发生器上按两次突发按钮、差动输入有时会如下图中的红线那样、但我不输入此频率的信号(VIN+脉冲发生器电源、VIN-直流电源)。 看起来发生了一些振荡。 假如再打开芯片的电源、或者降低 VCC 的电压、或者放大信号的幅度、振荡有时会消失。 对此您有什么看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    感谢您发送编修。 如您所说、输入差分似乎有很大的噪声。 通过使用电阻器实现外部迟滞、可以使比较器对噪声不太敏感。 我们的指导手册详细介绍了如何计算实现具有迟滞功能的同相比较器电路: 具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)。您可以调整 VH、使其高于噪声电压但低于最大信号电压、从而使输出不再因噪声而切换为高电平。  

    1)如果为芯片供电、但不存在输入信号、则输出保持高电平。 它有效吗?

    是的、这是有效的。 如果向输入施加相同的电压或使输入悬空、则输出将由比较器的失调电压决定。 比较器输出也可能抖动、因为该配置中的比较器对噪声非常敏感。

    2) 2)如果我在脉冲发生器上按两次突发按钮、差动输入有时会如下图中的红线那样、但我不输入此频率的信号(VIN+脉冲发生器电源、VIN-直流电源)。 看起来发生了一些振荡。 假如再打开芯片的电源、或者降低 VCC 的电压、或者放大信号的幅度、振荡有时会消失。 对此您有什么看法吗?

    BURST 按钮可能会启用突发模式、这会导致脉冲发生器生成正弦波的 X 周期。 你展示的粉色曲线是一个完美的1.25MHz 正弦波。 也许这是脉冲发生器的默认频率? 尝试为"突发模式"寻找一些参数以确认。 当您降低 VCC 时、振荡可能会消失、因为您要么关闭比较器、要么使其变为大于 VCC 的输入。 比较器不会切换、因为它不能进行远高于电源轨的比较。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。