Other Parts Discussed in Thread: LMH6626
工具与软件:
您好、TI 工程师:
我使用64个 LMH6626构建了一个128通道放大器电路、采用20层 PCB。 我想使用此电路将 UV 信号放大至 mV 电平。 在测试过程中、我发现即使没有给出输出信号、放大器电路的输出也会有一个输出信号、如图所示

我曾尝试将电路板的 GND 与一个大的铁板相连来最大程度地减少干扰、但效果没有太大、只是波形曲线稍微薄一点。
信号非常稳定、频率在3.1MHz 附近、幅度没有太大变化!
我想知道这个信号来自哪里、以及如何消除它。
下面是我的单个 LMH6626的电路设计、我在寻找工程师的指导! 
谢谢
Bi Zelin.