This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6626:《LMH6626放大器电路干扰问题的困惑》

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380688/lmh6626-confusion-about-lmh6626-amplifier-circuit-interference-problem

器件型号:LMH6626

工具与软件:

您好、TI 工程师:

我使用64个 LMH6626构建了一个128通道放大器电路、采用20层 PCB。 我想使用此电路将 UV 信号放大至 mV 电平。 在测试过程中、我发现即使没有给出输出信号、放大器电路的输出也会有一个输出信号、如图所示

我曾尝试将电路板的 GND 与一个大的铁板相连来最大程度地减少干扰、但效果没有太大、只是波形曲线稍微薄一点。

信号非常稳定、频率在3.1MHz 附近、幅度没有太大变化!

我想知道这个信号来自哪里、以及如何消除它。

下面是我的单个 LMH6626的电路设计、我在寻找工程师的指导!

谢谢

Bi Zelin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bi Zelin:

    感谢您分享观看的内容以及原理图。 一切都指向电路中的稳定性问题、这会导致振荡。 我能够仿真电路、没有什么特别突出的、但是仿真无法捕获真实电路中会影响结果的所有信息。 只是为了隔离这一级、您可以在没有下一级的情况下调试电路、这意味着移除了 ADC 级中的两个10uF 电容器。 在探测50 Ω 输出电阻器的右侧时。 这将把所有电容与探针隔离、并确保我们不会通过探测引起振荡。

    该电路可能有一些用途、因为它是一个解补偿器件、需要最低增益、所以我认为这不是问题。 但是、较大反馈电阻可能会有一个问题、那就是它们与器件的输入电容以及布局中的寄生电容相互作用。 一个调试步骤是将反馈电阻值降至1000欧姆、然后查看这是否会改变器件的行为。 尽管它不是您目标的增益、但最好查看是否稳定性问题是由非常大的反馈电阻引起的。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 大反馈电阻确实是一个问题。 但是、我想向您提出一个问题、如果我最大程度地减小反馈电阻器、如何获得60dB 的增益?

    谢谢

    Bi Zelin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bi Zelin:

    对于如此大的增益、我们通常建议将增益拆分为更多级。 但是、我们似乎没有这种选择。 您是否能够调整反馈网络值? 很难说 Rf 需要多低、因为该器件是为500欧姆而设计的、但首先通过调整 Rf 来降低 Rf、因此也可以保持所需的增益。 另一个调试步骤是向器件添加一些反馈电容。 这可以通过在反馈电阻器的顶部堆叠一个电容器来实现。 您还能否尝试在电路中添加例如1pF CF、看看这是否改变了响应?

    此致、

    Ignacio