This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:增益漂移可以根据输入电压而变化?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380844/amc1351-gain-drift-can-be-varied-depending-on-the-input-voltage

器件型号:AMC1351

工具与软件:

你(们)好

增益漂移是否存在根据输入电压而变化的可能性?

例如: 1V 输入下为20ppm、5V 输入下为5ppm  

35ppm/̊ C 的增益漂移对℃ 而言非常大、因此他们正在寻找任何可减少增益漂移亲情的解决方案或器件。  是否有补偿增益漂移的权变措施?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    这是为了什么客户?他们的应用是什么?

    增益漂移是温度的函数、我们的规格针对–0.25V 至+5V 的输入。因此、对于您提到的两个输入、这些值应保持一致。  

    补偿增益漂移的方法可以是偏移校准或调节温度。 另一种权变措施可能是查看其他器件。 此项目有哪些要求?

    此致、
    EVA