This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:INA821用作高通滤波器

Guru**** 2951330 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381491/ina821-ina821-works-as-a-high-pass-filter

器件型号:INA821
Thread 中讨论的其他器件: INA1650

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我将 INA821用作放大器、每个差分输入的输入阻抗是多少?  输入频率为0-200kHz、但我需要的输出频率为50Hz 至200kHz、如何使用 INA821来设计此类高通滤波器放大器。 期待您的帮助、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    Unknown 说:
    每个差分输入的输入阻抗是多少?  输入频率为0-200kHz、但我需要的输出频率为50Hz 至200kHz、如何使用 INA821来设计此类高通滤波器放大器。 [报价]

    INA821的输入阻抗极高、设计用于非常微弱的输入信号、而不会使输入负载降低。  

    我需要一些额外的设计要求、例如增益、输入信号幅度、可用电压轨和应用等  

    INA821具有非常高的 CMRR。 如果增益= 10V/V 或高达100V/V、则可能不需要在输入前端实施 HPF。 或者、您可以在 INA821放大后实现 HPF。   

    对于50Hz -200kHz 输入信号、HPF 需要在十年前配置为5Hz、即接近直流。因此我建议在 INA821之后实现后置滤波器过程。 如果输入前端具有一致的 CMRR 信号、这些"噪声"将不是放大器。 CMRR ~130dB 时应该可以抑制大部分干扰。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。 由于输入阻抗非常高、是否可以使用输入引脚中的 RC 电路设计高通滤波器、如 下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    您可以尝试使用以下模拟输入方法、但应匹配输入阻抗的前端。  

    我担心由于输入阻抗不匹配、共模噪声会转换为差分信号。  

    什么是传感应用? 此外、对于低端、50kHz 输入信号需要具有截止频率下限、这大约是之前的十倍频。 在 INA821之后添加后的 HPF 也可作为替代选项。  

    e2e.ti.com/.../INA821-HPD-07022024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    传感器是水下水听器。   您使用了什么仿真工具、您能告诉我吗? 我无法打开。 TSC 文件。 所附图片的分辨率太低、我看不到细节。 非常感谢您的帮助。

    最棒的餐厅

    Yuehai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    您可以通过下面的链接免费下载仿真工具。 输入信号振幅范围是多少? 您可能需要麦克风 INA165x IA。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina1650.pdf?ts = 1719933554157

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡月海

    由于您在水下水听器中的应用、音频放大器更适用。 括号中是链路。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html#2192=Burr-Brown%E2%84%A2%20Audio&

    INA1650和 INA1620 是不错的选择。 水听器的前端将需要高 CMRR、并且仪表放大器可能比其他器件更合适。  

    这是一个麦克风示例。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond