工具与软件:
Good Morning Support Team (早上好支持团队)
我在数据表中找到了以下内容:
线性输入范围是使前端 PGA 继续线性运行所允许的 VIN1和 VIN2引脚上的最小/最大电压
区间。 允许的共模和差分电压取决于增益和失调电压设置。 请参阅 PGA308用户指南
(SBOU069)。
但是、我无法在用户指南中找到允许的差分输入电压范围。
我的一个应用需要 PGA308的间接输出(即通过降低输入差分电压来增加输出、反之亦然)、我可以在 PGA308的输出端使用差分放大器来实现这个目的、但我不想通过使用多路复用器位来确保负差分输入电压。
您能否解释一下如何找到 PGA308的额定差分输入电压范围、以及我的应用是否仅通过 PGA308可以实现我的应用要求?
谢谢...