This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:差分输入电压范围

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382228/pga308-differential-input-voltage-range

器件型号:PGA308

工具与软件:

Good Morning Support Team (早上好支持团队)

我在数据表中找到了以下内容:

线性输入范围是使前端 PGA 继续线性运行所允许的 VIN1和 VIN2引脚上的最小/最大电压
区间。 允许的共模和差分电压取决于增益和失调电压设置。 请参阅 PGA308用户指南
(SBOU069)。

但是、我无法在用户指南中找到允许的差分输入电压范围。

我的一个应用需要 PGA308的间接输出(即通过降低输入差分电压来增加输出、反之亦然)、我可以在 PGA308的输出端使用差分放大器来实现这个目的、但我不想通过使用多路复用器位来确保负差分输入电压。

您能否解释一下如何找到 PGA308的额定差分输入电压范围、以及我的应用是否仅通过 PGA308可以实现我的应用要求?

谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    PGA308是一款具有可编程增益和可编程偏移校准的仪表放大器。  因此、最大差分电压是输入共模电压、PGA308增益设置、PGA308失调电压校准设置和电源电压的函数。

    放大器前端提供 x4 x6 x8 x12 x16 x32 x64 x100 x200 x400 x600 x800 x960 x1200 x1600的可编程增益;输出级 放大器提供2x、2.4x、3x、3.6x、4x、 4.5x、6x。  该器件使用 DAC 提供精细的增益分辨率调整。  此器件还提供偏移校准调整。

    请参阅图3-1:

    与任何仪表放大器一样、内部放大器的输出电压摆幅和输入共模电压范围也受到限制。 图3-2中的方框图代表 PGA308中的前端 PGA。 方框图中提供的公式可用于评估关键内部节点电压、以确保不会超出输出电压摆幅和共模限制。 请注意、有可能超出这些内部节点的限制、并且在 PGA308的 VOUT 上仍然具有明显有效的输出电压。

    因此、允许的最大差分电压是编程到 PGA308器件中的增益、失调电压校准、增益校准、以及电源电压和器件输入端信号的输入共模电压的函数。

    PGA308EVM 软件提供了一个"Block Diagram" 选项卡、可让您操作电源、失调电压和增益设置、并提供一个"Simulation"选项卡、然后可以使用该选项卡计算 PGA308的有效差分范围(作为给定编程增益设置和电源的输入共模的函数)。  所有电源、增益和失调电压增益设置都设置在"方框图"中;然后您可以使用"Simulation"选项卡来确定增益设置的最大差分输入范围。   当其中一个内部放大器超出输出摆幅范围时、如果输入差分对于给定的增益条件过大、"simulation"选项卡上的蓝色圆圈将以红色突出显示。  请参见下文。

    发生违规时的示例:

    在典型的电桥调节器应用中、PGA308EVM 校准算法为给定/所需最小和最大输出电压目标范围选择传感器零标度和满量程电压的理想增益和失调电压校准设置。  

    您可以在此链接中下载 PGA308EVM 软件。

    SBOC257  PGA308EVM 软件

    https://www.ti.com/tool/download/SBOC257

    谢谢。此致、

    Luis

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的全面介绍和回应。  是否存在用于确定差分输入电压有效范围的闭合形式表达式?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我认为现有工具不能以闭合形式表达式直接为给定设置提供最大输入差分电压;用户指南也不提供闭合形式的表达式、尽管可以使用图3-2方框图的公式推导出近似值

    在典型应用中、PGA308与桥式传感器一起校准、以提供精确的结果、从而针对传感器失调电压和仪表放大器失调电压和增益误差进行校正。  在校准过程中、PGA308EVM 软件使用迭代算法确定桥式传感器零标度和满标度设置的最佳增益和失调电压校准设置、以满足所需的最小输出和最大输出电压要求。  

    由于传感器固有的失调电压(和增益误差)存在一些变化、并且仪表放大器的固有失调电压和增益误差存在一些变化、因此该器件依赖于校准测量、并依赖于精细失调电压和精细校准增益调整来提供准确的结果。

    谢谢。此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    非常感谢、

    此致、

    Luis