This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741 - ISOW7741

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA596, OPA2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383109/opa596-opa596

器件型号:OPA596
Thread 中讨论的其他器件: OPA2596

工具与软件:

您好!

1. is - OPA596 -在正 PS 处的工作电压为0V、在负 PS 处的工作电压为-65V。

2. 是否有适合它的 SPICE 模型?

3. 什么时候可以购买双电源- OPA2596。

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    JINGFENG QIN 说:
    1.  IS - OPA596 -在正 PS 处的工作电压为0V、在负 PS 处的工作电压为-65V。

    是的、它的工作方式与其他运算放大器类似、但您需要注意输入 VCM 模式。  

    Spice 模型是初步的。 它将在发布时上传到网站。  

       

    e2e.ti.com/.../OPA596-_2D00_Vout-07042024.TSC

    JINGFENG QIN 说:
    3.  何时可以购买双通道产品- OPA2596。

    当这些产品为 RTMed 时、我会将其回复给您。  

    此致!

    Raymond