This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:由于-25 ℃ 上没有负载电流、输出为高电平

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368894/ina214-output-is-high-as-there-is-no-load-current-flow-at--25

器件型号:INA214

工具与软件:

你(们)好

客户正在低侧工业电源项目中使用 INA214作为输出电流检测。 他们发现、总共有一个3pcs、其输出为2V、这将触发 OCP 以在-25 ℃ 环境温度下导致电源启动故障。 但负载上没有电流。

将环境温度升高到25℃ 时、输出将为零、一切正常。 对客户来说很棘手。

您能否展示您的见解、了解此问题的可能根本原因是什么、或者我们下一步应该采取哪些措施来确定根本原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harry、

    我不确定这是否与问题有关、但您能确认为什么 INA214的 IN+引脚连接到"48VRTN"网络吗? 我怀疑负载电流会流入48VRTN、这意味着 INA214感测到了一个负分路压降。

    INA214在25°C 下是否能够按预期感测电流?

    除此之外、我能不能获得一些关于48VRTN 是如何被连接至 INA214 GND 引脚的信息("3.3V_S_GND")? 我们应该确认这些网络以非常低的阻抗连接进行连接、并且没有接地环路会在-25°C 时产生差分电压。

    对于有问题的系统、客户能否直接探测 INA214 GND 引脚、并在-25°C 时探测48VRTN 网络(本质上是 IN+)引脚? 最好使用差分探头、但也可以使用两个单端探头。

    此后、最好从异常和正常工作的系统对 INA214执行 A-B-A 交换。 在重新焊接器件(好和坏)之前、我建议使用简单的欧姆表测量所有引脚到 GND 引脚电阻、以检查 INA214单元之间是否存在明显差异。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Peter)好

    客户正在检查问题、稍后我会给您反馈。

    还有一个项目也使用 INA214BIDCKR。  显示了如下的布局和原理图。 它被放置在低侧、客户发现当他们用一个断路器将输出短路时、输入几乎达到600mV、但 INA214的输出仍然为低电平、这导致 OCP 无法触发。

    有什么问题吗? 请帮助您深入了解下一步我确定该问题的根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harry、

    您发送的新电路似乎也存在分流电压的极性方面的潜在问题。 您展示了从 IS3流向55V_GND 的电流、因此测量的是 IS3 - 55V_GND>0的正分流压降。 然而、INA214的反相引脚被连接至 IS3、这意味着 INA214感测到一个负压降。 鉴于 REF=GND、这意味着 Vout 将不会响应并在0V 时保持饱和。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    TP182A 可以使用同一个电路、它与 INA214引脚相同。 我们在额定负载和输出短路的情况下测试了 INA+减 INA-的压降。

    可以看到压降的极性相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 嗨、Harry、

    因此、如果器件实际测量的是正600mV (55V_GND > IS3)、那么这实际上意味着可能存在违例输入引脚绝对最大和工作电压(Vin-<-100mV)。 我之所以这么说、是因为 I +引脚是器件接地。

    这可能会导致损坏、或至少使器件无法运行/无响应。

    这是否也会正向偏置 C24? 这肯定会增加一些使器件饱和的输入偏移。

    我们需要相对于 GND 引脚对所有器件输入引脚进行一些单端探测。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harry、

    因为我们没有听到您的回复、所以我会将此主题标记为已解决。 但是、如果您有任何其他更新或问题、您只需在此处回复或启动新主题即可。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。 问题得到解决