This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300和信号延迟的压摆率数据

Guru**** 2781025 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, TLV376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382720/amc1300-slew-rate-data-for-amc1300-and-signal-delay

器件型号:AMC1300
Thread 中讨论的其他器件: TLV376

工具与软件:

你(们)好

  1. AMC1300为何没有压摆率数据? 压摆率通常以 OPA 器件。的形式列出
  2.  信号延迟。   例如、如果 INP-INN 小于-250mV 至250mV 的范围、则 Vin= INP-INN 在-100mV 至100mV 范围内、则该延迟与数据表中列出的延迟相同?
  3. 如果 Vin=INP-INN 大于-250mV 至250mV 的范围、 例如 Vin= INP-INN 在-300mV 至300mV 的范围内、则该延迟与数据表中列出的延迟相同? 如果没有、那么信号延迟时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    1. AMC1300不是 OPA、而是内部具有 Δ-Σ ADC 的隔离式放大器。 可以根据所示捕获中的电压范围和延迟时序来计算压摆率。  

    2. 3. 是的、延迟是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eleander

    在其方框图中、集成了一个放大器。 这款集成放大器是否具有任何转换速率?

    根据输入阶跃信号的响应、存在一些过冲和下冲。 下图所示的时刻的增益误差是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander

    您是否愿意帮助我们尽快处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您能解释一下为什么这些信息、特别是这个放大器的转换率对于客户的应用很重要吗?  

    如果您查看输入信号、也会发现有轻微的过冲。 特性表中列出了增益误差规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander

    主要原因是客户遇到的信号失真较大、过流保护不准确。  

    现在需要您的帮助来检查客户原理图和测试波形、从而提供以下支持。

    支持需求:

    1.检查原理图是否正常。

    2.与 Irsense 相比、减少 VII_C1失真的任何建议

    使用不同的压摆率输入电流提高 OCP 阈值的任何建议

    e2e.ti.com/.../AMC1300_2D00_TLV376_2D00_distortion_5F00_unaccurancy.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您是否已经向支持 TLV376的运算放大器团队展示过这个情况?  

    它们具有多个无源滤波级、可能会减慢信号输入/输出。 他们可以尝试移除这些电容器 C116/7/8/9、以降低传播延迟。  

    触发检测所需的 OCP 阈值是多少?  

    PPT 中显示"68A 低于设计的 OCP 阈值"、您是说更高还是更低? 通过额外的延迟、我预计实际电流能够在 OCP 发生之前达到更高的电平。