This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:VDD1/VDD2电压

Guru**** 2693255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1384781/amc1211-q1-vdd1-vdd2-voltage

器件型号:AMC1211-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我认为 VDD1和 VDD2电压可以接受3.3V 和5V。

但建议的工作条件是、VDD1到 GND1为5V (标称值)、VDD2到 GND2为3.3V (标称值)。

这里有什么特别的含义吗?

我们想使用 VDD1=VDD2=5.0V。 没问题吧?

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata:

    VDD1=VDD2=5V 应该没有问题。  器件应在建议的工作范围内正常工作。  典型规格选择了 NOM 点。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saleh-San,

    感谢您的回答。 我明白了。

    此致、

    平田