请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1211-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
我认为 VDD1和 VDD2电压可以接受3.3V 和5V。
但建议的工作条件是、VDD1到 GND1为5V (标称值)、VDD2到 GND2为3.3V (标称值)。
这里有什么特别的含义吗?
我们想使用 VDD1=VDD2=5.0V。 没问题吧?
此致、
平田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我认为 VDD1和 VDD2电压可以接受3.3V 和5V。
但建议的工作条件是、VDD1到 GND1为5V (标称值)、VDD2到 GND2为3.3V (标称值)。
这里有什么特别的含义吗?
我们想使用 VDD1=VDD2=5.0V。 没问题吧?
此致、
平田