工具与软件:
尊敬的团队:
客户希望使用1个 XTR305器件作为控制/OD 和 MODE 信号、开发模拟输出(电压和电流)和模拟输入模块(电压和电流)。
对于 XTR305的外部配置模式、我们是否可以使用 XTR305作为模拟输入模块来监控外部模拟输入信号?
主要用于监控外部电压。 我认为使用 IAout 端口提供外部电流输入信号监控、但不确定是否提供外部输入电压监控。
请告诉我您的意见。
- ODn 信号为低电平、M1:高电平、M2:高电平或低电平

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
客户希望使用1个 XTR305器件作为控制/OD 和 MODE 信号、开发模拟输出(电压和电流)和模拟输入模块(电压和电流)。
对于 XTR305的外部配置模式、我们是否可以使用 XTR305作为模拟输入模块来监控外部模拟输入信号?
主要用于监控外部电压。 我认为使用 IAout 端口提供外部电流输入信号监控、但不确定是否提供外部输入电压监控。
请告诉我您的意见。
- ODn 信号为低电平、M1:高电平、M2:高电平或低电平

谢谢你。
尊敬的 Dino:
外部配置模式允许您独立使用 XTR305的运算放大器(OPA)和仪表放大器(IA)电路。
该模式允许将 OPA 与外部反馈网络元件一起使用、如下图所示。 对于电压输出(在外部配置模式下)、您需要将 IMON 连接到一个接地的电阻器、并且您能够监控放大器电流输出的副本。 或者、IMON 引脚可以连接至 SET 来创建一个精密的电压至电流转换器(外部配置模式下的电流输出)。 请参见下文。

在外部配置的运行模式中、仪表放大器(IA)可独立于 XTR305的运算放大器使用、并且可用于监测电压、从而产生输出电流 IAOUT。 在 IAOUT 和接地端之间使用 RIA 电阻器来读取电压。 仪表放大器输出的增益如下。

请注意、仪表放大器的输入需要距离正负电源有3V 的余量、仪表放大器的输出摆幅还需要距离正负电源有3V 的余量。
谢谢、此致、
Luis