This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:外部配置的模式使用

Guru**** 2504415 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1385296/xtr305-externally-configured-mode-usage

器件型号:XTR305

工具与软件:

尊敬的团队:  

客户希望使用1个 XTR305器件作为控制/OD 和 MODE 信号、开发模拟输出(电压和电流)和模拟输入模块(电压和电流)。  

对于 XTR305的外部配置模式、我们是否可以使用 XTR305作为模拟输入模块来监控外部模拟输入信号?   

主要用于监控外部电压。 我认为使用 IAout 端口提供外部电流输入信号监控、但不确定是否提供外部输入电压监控。  

请告诉我您的意见。   

- ODn 信号为低电平、M1:高电平、M2:高电平或低电平  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    外部配置模式允许您独立使用 XTR305的运算放大器(OPA)和仪表放大器(IA)电路。

    该模式允许将 OPA 与外部反馈网络元件一起使用、如下图所示。 对于电压输出(在外部配置模式下)、您需要将 IMON 连接到一个接地的电阻器、并且您能够监控放大器电流输出的副本。  或者、IMON 引脚可以连接至 SET 来创建一个精密的电压至电流转换器(外部配置模式下的电流输出)。  请参见下文。

    在外部配置的运行模式中、仪表放大器(IA)可独立于 XTR305的运算放大器使用、并且可用于监测电压、从而产生输出电流 IAOUT。   在 IAOUT 和接地端之间使用 RIA 电阻器来读取电压。 仪表放大器输出的增益如下。   

    请注意、仪表放大器的输入需要距离正负电源有3V 的余量、仪表放大器的输出摆幅还需要距离正负电源有3V 的余量。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    感谢您的评论。  

    澄清一下、客户希望 在外部配置模式下使用 IA。  

    VIN 位于以下公式表示仪表放大器(IA)的差分输入电压(VIAin+- VINININ-)。 对吗?   

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    是的、VIN 是差分电压 Iain+- Iain-

    请记住、两个 IA 输入上的电压需要始终处于 XTR305的电源电压范围内以防止损坏。  

    此外、两个 IA 输入引脚的绝对电压需要距离 V+和 V-电源轨有3V 余量、以使仪表放大器保持在线性区域内工作。 请查看以下仪表输入和输出范围规格。

    谢谢。此致、

    Luis