This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115UA/2K5

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386023/xtr115-xtr115ua-2k5

器件型号:XTR115

工具与软件:

XTR115UA 的异常问题和测试过程如下:
1.当实验板设置为输出4mA 电流时,通过一个6.5位的电流表测量的电流不稳定且跳跃,范围3.8mA~4.5mA ;
2.跳过 XTR115UA 芯片为电路板供电,由6.5位电流表测量的电流稳定,电流值为3.4mA ;
3、4块带有4mA 输出电流跳转的板子取代了 XTR115芯片,其中两块稳定在4mA 上,另外两块仍然跳转;
4、今年上半年加工和生产了两批板材,第一批没有发生跳变;第二批生产了50块板材,其中8块在测试中有电流跳变; 2块板在生产测试中没有电流跳变,但投入存储两个月后,测试中有电流跳变;
5. XTR115硬件设计原理图如下图所示。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图像、请使用文本框下方的"插入"/"图像"菜单项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     忘了插入,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cherry:

    我认为问题出在您的 IRET 引脚、它不应将其连接到 GND。 这是一个适用于 XTR115板载基准(包括输入信号)的悬空节点。 GND 位于24Vdc 或 Vloop 侧、请参阅仿真。  

    e2e.ti.com/.../XTR115-E2E-07112024.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cherry:  

    如果您有其他问题、请告知我们。 现在我将关闭查询。  

    此致!

    Raymond