工具与软件:
XTR115UA 的异常问题和测试过程如下:
1.当实验板设置为输出4mA 电流时,通过一个6.5位的电流表测量的电流不稳定且跳跃,范围3.8mA~4.5mA ;
2.跳过 XTR115UA 芯片为电路板供电,由6.5位电流表测量的电流稳定,电流值为3.4mA ;
3、4块带有4mA 输出电流跳转的板子取代了 XTR115芯片,其中两块稳定在4mA 上,另外两块仍然跳转;
4、今年上半年加工和生产了两批板材,第一批没有发生跳变;第二批生产了50块板材,其中8块在测试中有电流跳变; 2块板在生产测试中没有电流跳变,但投入存储两个月后,测试中有电流跳变;
5. XTR115硬件设计原理图如下图所示。。。
忘了插入,谢谢!