Other Parts Discussed in Thread: THS4631
工具与软件:
您好!
我将 THS4631用于高压差分测量探头、需要以高达50MHz 的频率测量模拟信号。 运算放大器的输出端和 BNC 连接器之间连接一个49.9 Ω 电阻器。 50 Ω BNC-BNC 电缆用于连接输入阻抗为1MΩ Ω/28pF 的示波器。 我注意到、由于阻抗不匹配、大量高频噪声耦合到示波器输入。 我的1MΩ 需要与 I ² C 示波器兼容。 是否可以通过在运算放大器输出端使用任何其他元件而不在示波器输入端使用50欧姆终端器来匹配阻抗?
此致、
Rajhu Baddipadige