This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:阻抗不匹配问题

Guru**** 2822605 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386848/ths4631-impedance-mismatch-problem

器件型号:THS4631

工具与软件:

您好!

我将 THS4631用于高压差分测量探头、需要以高达50MHz 的频率测量模拟信号。 运算放大器的输出端和 BNC 连接器之间连接一个49.9 Ω 电阻器。 50 Ω BNC-BNC 电缆用于连接输入阻抗为1MΩ Ω/28pF 的示波器。 我注意到、由于阻抗不匹配、大量高频噪声耦合到示波器输入。 我的1MΩ 需要与 I ² C 示波器兼容。 是否可以通过在运算放大器输出端使用任何其他元件而不在示波器输入端使用50欧姆终端器来匹配阻抗?

此致、

Rajhu Baddipadige

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajhu:

    可能产生噪声的主要原因是 从输出端到示波器的导线。 传输线路具有反射和延迟、您需要尽可能减少这种情况。 为此、可以在匹配的电阻器上端接线路并使线路在物理上更短。

    尽可能缩短导线、并在输出端到接地端之间添加一个50Ω 电阻器。 最好将其放置在尽可能靠近示波器输入的位置、以便50Ω 负载和示波器之间的传输线路最小。 如果必须将其放置在传输线路之前、我认为这仍然有帮助、但效果要小得多。  

    最后、您可以尝试在50 MHz 以上使用低通滤波器、但我认为除非是在传输线路之后、否则这会有太多效果、在这种情况下、50Ω 电阻器是更好的选择。

    如果您有任何问题或 希望我进一步解释、请告诉我。

    此致!

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hypatia:

    非常感谢您的答复。

    在运算放大器的输出端和接地端之间添加一个50欧姆电阻器将加载运算放大器。 在我们的应用中、运算放大器的输出电压是+/-7V、它从电源消耗-140mA。 此外、差分电压探头由9V 电池供电、在这些情况下电池消耗速度可能更快。

    是否有任何替代方法(例如向运算放大器添加补偿)来解决该问题?

    此致、

    Raju Baddipadige

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raju

    我明白了。  解决方案是在示波器上设置50Ω 电阻器(就像我们之前讨论的那样 )、但也可以在电路板上添加一个衰减器以使 RL 保持高电平。

    我查看了 L 衰减器、如下所示、但其他类型也适用。 我不确定想要的最终值、但在 RL = 1kΩ 和 Zo = 50Ω 的情况下、我计算出需要的是 R1 ~= 974Ω、R2 ~= 52.7Ω

    当然、这也会导致衰减。  在我计算的示例中、衰减为31.8dB、根据您预期的最小电压输出、这个衰减可能太大。

    在衰减与 RL 之间进行权衡后、RL 越低、衰减越小。 希望有一个适合您的平衡。

    请告诉我您的想法

    此致!

    Hypatia

    编辑:我注意到图片不工作,重新附加它