Thread 中讨论的其他器件: TI-SCB
工具与软件:
尊敬的 TI:
如果我们将4个 INA226EVM 连接到 TI-SCB、我们可以提供以下示例来说明如何在 USB 批量通道中形成 channelAddressID 字节。


示例:
EVM1 - SW1 - GND、SW2 - GND
EVM2 - SW1 - VS、SW2 - GND
EVM3 - SW1 - SDA、SW2 - SDA
EVM4 - SW1 - SDA、SW2 - SCL
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
如果我们将4个 INA226EVM 连接到 TI-SCB、我们可以提供以下示例来说明如何在 USB 批量通道中形成 channelAddressID 字节。


示例:
EVM1 - SW1 - GND、SW2 - GND
EVM2 - SW1 - VS、SW2 - GND
EVM3 - SW1 - SDA、SW2 - SDA
EVM4 - SW1 - SDA、SW2 - SCL
您好!
以下是如何获取 channelAddressID 的值:
首先、让我们根据开关设置获取每个 EVM 每个地址的4个 LSB。 这来自数据表中的表格:

每个 EVM 的4个 LSB 为:
EVM1:0b0000
EVM2:0b0100
EVM3:0b1010
EVM4:0b1011
然后、我们将按照以下顺序将 LSB 字符串化:EVM4 EVM3 EVM2 EVM1
这会将最终二进制数放入0b 1011 1010 0100 0000
这个十进制数为:47680
对于上面的设置、channelAddressID 是 47680。
请注意、在屏幕截图中、您突出显示了"确认"中的数字12、但数字49是 channelAddressID 的数字。
此致、
Mitch