This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:USB 批量命令地址 ID

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM, TI-SCB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388275/ina226evm-usb-bulk-command-addressid

器件型号:INA226EVM
Thread 中讨论的其他器件: TI-SCB

工具与软件:

尊敬的 TI:

如果我们将4个 INA226EVM 连接到 TI-SCB、我们可以提供以下示例来说明如何在 USB 批量通道中形成 channelAddressID 字节。

示例:  

EVM1 - SW1 - GND、SW2 - GND

EVM2 -  SW1 - VS、SW2 - GND

EVM3 - SW1 - SDA、SW2 - SDA

EVM4 - SW1 - SDA、SW2 - SCL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下是如何获取 channelAddressID 的值:

    首先、让我们根据开关设置获取每个 EVM 每个地址的4个 LSB。 这来自数据表中的表格:

    每个 EVM 的4个 LSB 为:

    EVM1:0b0000

    EVM2:0b0100

    EVM3:0b1010

    EVM4:0b1011

    然后、我们将按照以下顺序将 LSB 字符串化:EVM4 EVM3 EVM2 EVM1

    这会将最终二进制数放入0b 1011 1010 0100 0000

    这个十进制数为:47680

    对于上面的设置、channelAddressID 是  47680。

    请注意、在屏幕截图中、您突出显示了"确认"中的数字12、但数字49是 channelAddressID 的数字。

    此致、

    Mitch