Other Parts Discussed in Thread: LM139, TINA-TI, LM339, LM139A, LM2901, LM2903
主题中讨论的其他器件:LM139、 TINA-TI、 LM339、、 LM2901、LM2903
工具与软件:
根据常见问题解答、即 PSpice 模型。 zip 文件应包含四个文件:。 DSN、。 OPJ lib 和.OLB。 LM139的文件只有一个扩展名为.5_1的文件。 如何将其导入到 TINA-TI 中?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM139, TINA-TI, LM339, LM139A, LM2901, LM2903
工具与软件:
根据常见问题解答、即 PSpice 模型。 zip 文件应包含四个文件:。 DSN、。 OPJ lib 和.OLB。 LM139的文件只有一个扩展名为.5_1的文件。 如何将其导入到 TINA-TI 中?
您好、Tom、
此文件的扩展名无关紧要。 其中包含子电路信息、因此您只需将扩展名从5_1更改为。 并通过新的宏向导将其导入到 TINA 中。
我已经完成了这些操作、并将其放置在原理图中。 如果您有任何其他问题、敬请告知。
您好、Tom、
LM139具有基于"旧的"(20年以上)晶体管的模型。 "5_1"表示针对5V 规格进行了优化。
5_1文件是一个简单的文本文件。 您可以根据需要将其重命名为其他名称。 建议重命名为"LM139.lib"、以便轻松导入。
LM339系列提供了更现代的模型。 由于这些模型仅包含模型典型值、因此它涵盖了 LM1/2/339和 LM2901系列的所有类型-包括 LM139A。
此模型采用了预构建的 TINA 封装:
ZIP 文件中有宏(符号+模型) TSM 文件(LM2901.TSM)或包含相同 LM2903宏(LM2901.TSC)的简单 TINA 设计。
若要导入原理图、请将 TSM 文件复制到本地目录中。 从原理图的菜单栏中、选择"Insert"->"Macro.."。 然后、导航至新的 TSM 文件并选择所需的宏、点击"Open"、 然后放置新符号。
我"作弊",做它的简单的方式.. 打开您的设计后、单击 LM2901.TSC 设计文件以在您的设计旁边的 TINA 中打开它(另一个选项卡)。 然后、只需将参考设计中的 LM2901符号复制并粘贴到您的设计中。 简单! :^)