This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:PSpice 模型似乎没有典型文件。

Guru**** 2769185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, TINA-TI, LM339, LM139A, LM2901, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388171/lm139a-pspice-model-does-not-appear-to-have-the-typical-files

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件:LM139TINA-TILM339、、 LM2901、LM2903

工具与软件:

根据常见问题解答、即 PSpice 模型。 zip 文件应包含四个文件:。 DSN、。 OPJ lib 和.OLB。 LM139的文件只有一个扩展名为.5_1的文件。 如何将其导入到 TINA-TI 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此文件的扩展名无关紧要。 其中包含子电路信息、因此您只需将扩展名从5_1更改为。 并通过新的宏向导将其导入到 TINA 中。

    我已经完成了这些操作、并将其放置在原理图中。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../LM139A.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    LM139具有基于"旧的"(20年以上)晶体管的模型。 "5_1"表示针对5V 规格进行了优化。

    5_1文件是一个简单的文本文件。 您可以根据需要将其重命名为其他名称。 建议重命名为"LM139.lib"、以便轻松导入。

    LM339系列提供了更现代的模型。 由于这些模型仅包含模型典型值、因此它涵盖了 LM1/2/339和 LM2901系列的所有类型-包括 LM139A。

    此模型采用了预构建的 TINA 封装:

    LM2901和 LM339 TINA-TI Spice 模型(修订版 B)

    ZIP 文件中有宏(符号+模型) TSM 文件(LM2901.TSM)或包含相同 LM2903宏(LM2901.TSC)的简单 TINA 设计。

    若要导入原理图、请将 TSM 文件复制到本地目录中。 从原理图的菜单栏中、选择"Insert"->"Macro.."。 然后、导航至新的 TSM 文件并选择所需的宏、点击"Open"、 然后放置新符号。

    我"作弊",做它的简单的方式.. 打开您的设计后、单击 LM2901.TSC 设计文件以在您的设计旁边的 TINA 中打开它(另一个选项卡)。 然后、只需将参考设计中的 LM2901符号复制并粘贴到您的设计中。 简单! :^)