This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA206:是否愿意增加过压保护?

Guru**** 2652985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA206, OPA4206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387409/opa206-hot-to-increase-overvoltage-protection

器件型号:OPA206
主题中讨论的其他器件: OPA4206

工具与软件:

您好、TI、我想将 配置为单位增益缓冲器过压保护的 OPA206从 (V+)+ 40V 增加到 (V+)+ 70V

在电路输入和(+)之间简单地添加一个7.5k 电阻器是个好主意吗? 这会导致一些由 IB 引起的电压失调、但由于 IB  保持在1nA 以下7.5uV、额外的失调电压不会是主要问题。

但是、或许还有其他更好但仍然简单的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    在输入引脚上添加一个串联电阻器无疑是一个好主意。  除了略微增加的失调 电压、这也会给信号链增加一些噪声、因为电阻器的热噪声为~11nV/√Hz、而 OPA4206的宽带噪声为8nV/√Hz。 这种噪声的轻微增加可能也是可以容忍的。

    我们通常建议  为标准运算放大器使用串联电阻、以限制过压条件下流入输入引脚的电流。 对于 OPA4206、电流已经受到内部 JFET 钳位的限制、我们只需防止 JFET 超过其漏源击穿电压(发生在电压高于(V+)+40V 时)。

      

    根据4.8mA 的25°C 电流限制、7.5kΩ 电阻器上存在36V 的压降、这将会防止输入引脚超过(V+)+40V 的最大值。 如果您在较高温度下工作、而电流限制仅为-4mA、我会担心、因为这不会产生足够的压降来限制输入电压。

    如果您计划在更高的温度下运行、请考虑增加10kΩ 的电阻。

    请注意、如果您的电源无法灌入电流(例如 LDO)、则需要在电源引脚处添加一个齐纳二极管、如图7-1所示。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach 您好、感谢您的确认并指出温度系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、你好、我还有一个相关的问题、因为你提到了齐纳二极管、实际上可能需要使用它。 齐纳二极管和相对较高的电源电压非常接近这个运算放大器限值的问题在于、必须非常小心地选择这样的二极管、它应该具有 非常稳定的电压和陡峭的斜率。 否则、它会 在不需要时灌入电流(并耗散大功率)、或者在需要时灌入足够的电流。 部分问题在于、当需要时、该运算放大器不会消耗足够的功率来吸收该额外的5 mA。 我想知道、您是否知道其他任何可以被描述为 "完美和精密齐纳二极管"的标准解决方案。
    我认为、另一种选择是确保在最大输入电压输出电流下为~μ A 5mA、即输出负载为~7.2k max (Vs=36V)、并且运算放大器本身会吸收这个额外的电流、而不是额外的有问题的齐纳二极管。 您会建议什么? 这听起来像一个可行的解决方案吗? OFC 时、缺点是此类电路汲取的电流总是比 其他电路消耗的电流大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    这是一个有趣的想法。 我认为无论在哪一种情况下、齐纳二极管还是输出级/负载都会产生额外的功耗。 我看到您提议的解决方案的优势是避免二极管性能发生变化。 不过、我会担心瞬态过压事件、因为此类事件可能 导致放大器和/或电源无法做出反应。 例如、如果电源为5mA 提供负载、过压导致另一个5mA 快速转储到电源节点中、则电源电压将上升、直到电源控制环路可以做出反应并停止提供电流。

    OPA206的绝对最大电源电压为40V、而最大工作电压为36V。 这样应该有足够的裕度来选择二极管来灌入5mA。 或许 TVS 二极管更合适。 您的操作电源是什么?

     我知道的"完美且精确的齐纳二极管"最接近的是 TI 的 "平缓钳位"TVS 二极管、它使用功率 FET 和栅极驱动器、而不是典型的二极管技术。

    以下是一篇详细介绍平缓钳位浪涌保护的文章: https://www.ti.com/lit/wp/slyy127/slyy127.pdf 

      

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:
    感谢您提供链接、我对那些平缓钳位 TVS 二极管并不了解。 但是、最大可用工作电压为33V、而我需要36V
    我的第二个选择是标准 TVS 二极管、但似乎没有完全匹配的器件。 对于33V、TVS 二极管的击穿电压介于33.3和36.8V 之间。显然、它可能过低。 下一个选择是36V 二极管、击穿电压介于36.7V 和40.6V 之间。在这种情况下、它可能略高。 问题在于击穿电压具有大约5%的容差。
    在这个特定示例中、我最好的选择是1% 39V 齐纳二极管(38.61 - 39.39V)、并且选择范围广。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    我同意、 对于您的36V 电源、容差良好的齐纳二极管是最佳解决方案。 如果您希望 器件长时间处于过压状态、则可能需要选择接近36V 的齐纳范围、因为在绝对最大电源电压附近工作确实会给器件带来额外的应力。 请参阅绝对最大值表中的脚注1。 当然、这需要进行 以下可能的权衡:正常运行期间流经齐纳二极管的更大反向电流。  

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    为了确保安全并在不使内部保护电路过热的情况下长时间过电压、可能另一个选择是进一步将输入电阻值增加到35k。 这样、无论100V 时的输入电流不会超过3mA、额外的电压偏移都可能仍然可以容忍。 无论如何,这个主题不是那么简单的人可能会认为,我需要考虑它多一点。 感谢你的帮助。

    此致、

    Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    我同意、增加输入电阻器将为更稳健的设计提供额外的安全裕度。 祝您继续进行设计好运、如果未来还有其他问题、欢迎再次来到这里回答。

    此致!

    Zach