This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH9135:针对 S 频带频率的20瓦功率放大器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37C75, TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388446/lmh9135-20-watt-power-amplifier-for-s-band-frequency

器件型号:LMH9135

工具与软件:

先生、

1) 1)是否有任何采用 TI 作为评估套件的功率放大器模块、其 O/P 为43dBm/20W (I/P 为-15至-10dBm)(频率范围:2.4GHz 至2.8GHz)

2) 2)如果上述 PA 不作为单模块(评估套件)提供、则为 Pls。 我们建议使用功率放大器 IC 的组合、这些 IC 可用于在 I/P 为-15至-10 dBm 时获得20W O/P 功率

请。 请勿考虑上面提供的器件型号 该字段被称为必填字段。

此致

Durga Prasad,

DRDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga Prasad:

       从您的要求来看、您需要大于50dB 的增益、这在一个阶段很难获得。 您可以考虑 TI 的第一级前置驱动器(如 TRF37D73/TRF37C75)、然后是功率放大器。 很遗憾、TI 目前不提供最后一级 PA。   

    此致、

    赫鲁日