Other Parts Discussed in Thread: TRF37C75, TRF37D73
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH9135 工具与软件:
先生、
1) 1)是否有任何采用 TI 作为评估套件的功率放大器模块、其 O/P 为43dBm/20W (I/P 为-15至-10dBm)(频率范围:2.4GHz 至2.8GHz)
2) 2)如果上述 PA 不作为单模块(评估套件)提供、则为 Pls。 我们建议使用功率放大器 IC 的组合、这些 IC 可用于在 I/P 为-15至-10 dBm 时获得20W O/P 功率
请。 请勿考虑上面提供的器件型号 该字段被称为必填字段。
此致
Durga Prasad,
DRDO