This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:我可以使用 INA214电流感应运算放大器来测量低至2uA 的电流吗?

Guru**** 2779845 points

Other Parts Discussed in Thread: INA214, INA190, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389865/ina214-can-i-use-the-ina214-current-sense-op-amp-to-measure-currents-as-low-as-2ua

器件型号:INA214
Thread 中讨论的其他器件: INA190INA186

工具与软件:

我目前在双向方向上使用 INA214AIRSWT、运算放大器的供电电压为3.3V、输入电压范围为1V 至3.3V。 在我们的低电流检测应用中、"Rshunt"(测量电阻)为47欧姆。 这样、INA214能够测量2uA-200uA 范围内的电流、或者我是否需要一个不同的电流感应运算放大器?

我还注意到、当共模电压达到~2.5V 时、偏置电流为~20uA。 这会影响我们的电流检测输出、是否有办法消除此偏置电流以提高 INA214在2.5V-3.3V 范围内的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、偏置电流的跳跃取决于共模电压、因此减小输入偏置电流的唯一方法是保持低电压。

    根据您的设计要求、我会建议使用具有较低偏置电流的不同器件、例如 INA190或 INA186。 这些器件的偏置电流处于纳安级、因此偏置电流不会干扰测量。 INA190是更精确的部件、因此它可能更加适合您通过尝试实现高精度而需要满足的设计要求。

    为了获得更高的精度、您也可以考虑使用200V/V 增益器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries