Other Parts Discussed in Thread: INA214, INA190, INA186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA214 Thread 中讨论的其他器件: INA190、 INA186
工具与软件:
我目前在双向方向上使用 INA214AIRSWT、运算放大器的供电电压为3.3V、输入电压范围为1V 至3.3V。 在我们的低电流检测应用中、"Rshunt"(测量电阻)为47欧姆。 这样、INA214能够测量2uA-200uA 范围内的电流、或者我是否需要一个不同的电流感应运算放大器?
我还注意到、当共模电压达到~2.5V 时、偏置电流为~20uA。 这会影响我们的电流检测输出、是否有办法消除此偏置电流以提高 INA214在2.5V-3.3V 范围内的精度?