This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:当 Vccn‘t 使用外部电源时、Vcc 具有3.3V 上拉 Vlogic 的意外电压

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331, TL331LV, TLV9020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390961/lmv331-vcc-unexpected-voltage-with-3-3v-pull-up-vlogic-when-vcc-don-t-use-external-supply

器件型号:LMV331
主题中讨论的其他器件: TL331LVTLV9020

工具与软件:

嗨、团队:

当仅在输出引脚(4引脚)上使用上拉3.3V 逻辑电压但不提供 Vcc 时、我们发现 LMV331 Vcc 引脚(5引脚)将获得大约1.7V 的意外电压。  

如何解决该问题? 请参阅下面的示意图:

此致、

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个从输出引脚到 V+的钳位二极管。

    请改用 TL331LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    如 Clemens 所述、LMV331具有从输出端到电源引脚的 ESD 二极管。

    LMV331输出无法拉至电源引脚以上-并且会钳制到电源。

    请注意、输出电压以电源为基准、而不是绝对值。

    您也可能会在电源引脚上看到一些电压。

    TL331LV 的输出没有二极管、即使电源为零、也可以拉至高于电源电压。

    请注意、TL331LV 输出限制有一个绝对值、并且不以电源轨为基准-因此它可以高于电源(高达6V)。

    请注意、TL331LV 的引脚排列略有不同(输入是反向的)。 如果您需要直接替换、请参阅 TLV9020。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外... LMV331不是轨到轨输入、输入限制为 Vcc -1V、或3.3V 电源时的最大电压为2.3V。 这可能会超出输入范围。

    我们仍建议使用 TLV9020。