This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197-Q1:OPA197-Q1的输出阻抗

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390360/opa197-q1-output-impedance-of-opa197-q1

器件型号:OPA197-Q1

工具与软件:

您好、TI:

您能否提供有关 OPA197-Q1输出阻抗/电阻的信息。

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见图6-18;25 °C 处的斜率大约为40 Ω:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您能否详细说明您是如何达到此值的?

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1V / 25 mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    请查看下面的曲线以了解 OPA197-Q1的输出阻抗

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我正在使用直流输入电压运行器件、Vcc 连接至15V、负载电流为10mA。 您能否解释一下在计算 OPA197-Q1输出电阻引起的压降时我必须考虑的输出电阻是多少?

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有尝试驱动电源轨附近的输出电压时、压降才会变得明显。 如图6-18所示、当灌入10 mA 时、输出只能在接近 V−时变为大约0.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的输出电压可高达10.5V 拉电流10mA。 我需要计算这种情况下输出电阻引起的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器的内部电阻是反馈环路的一部分、因此会将其调节掉。 电源和输出之间存在恰好4.5V 的压降。 所需输出电压与 µV 输出电压之间的偏移最大约为250 μ V。