This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
只有尝试驱动电源轨附近的输出电压时、压降才会变得明显。 如图6-18所示、当灌入10 mA 时、输出只能在接近 V−时变为大约0.4V。
是的、我的输出电压可高达10.5V 拉电流10mA。 我需要计算这种情况下输出电阻引起的压降。
运算放大器的内部电阻是反馈环路的一部分、因此会将其调节掉。 电源和输出之间存在恰好4.5V 的压降。 所需输出电压与 µV 输出电压之间的偏移最大约为250 μ V。