工具与软件:
添付図のように、入力抵抗200Ω、FB抵抗200Ωを接続した回路を作成しました。ゲイン設定は1倍です
が、実際に測定してみるとゲインは1.04倍でした。FB
ピンと出力ピンは同じ電位になるはずですが、そうではなく、出力ピンの電圧はFBピンの1.04倍になっています。μ A
FBピンと出力ピンを短絡してみたところ、ゲインは設定通り1倍になりました。μ A
添付の図に示すように、FB ピンと出力ピンに 8Ω が接続されているようです。
複数の回路でこの現象が確認されました。μ A
これは部品の仕様でしょうか、それともロット不良でしょうか?μ A