This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:FB 引脚和输出引脚之间的阻抗

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389641/ths4541-impedance-between-fb-pin-and-output-pin

器件型号:THS4541

工具与软件:

添付図のように、入力抵抗200Ω、FB抵抗200Ωを接続した回路を作成しました。ゲイン設定は1倍です
が、実際に測定してみるとゲインは1.04倍でした。FB
ピンと出力ピンは同じ電位になるはずですが、そうではなく、出力ピンの電圧はFBピンの1.04倍になっています。μ A

FBピンと出力ピンを短絡してみたところ、ゲインは設定通り1倍になりました。μ A

添付の図に示すように、FB ピンと出力ピンに 8Ω が接続されているようです。

複数の回路でこの現象が確認されました。μ A
これは部品の仕様でしょうか、それともロット不良でしょうか?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把它张贴在日语,所以我会重新张贴在英语↓

    我创建了一个连接了200Ω 输入电阻器和200Ω FB 电阻器的电路、如附图所示。 增益设置为1x。
    然而、当我实际测量时、增益是1.04倍。
    FB 引脚和输出引脚应处于同一电位、但情况并非如此、并且输出引脚的电压是 FB 引脚电压的1.04倍。

    当我尝试短接 FB 引脚和输出引脚时、增益为设置的1倍。

    如随附的图所示、8Ω 似乎连接到 FB 引脚和输出引脚。

    此问题已在多个电路中得到确认。
    这是器件规格还是缺陷批次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okumura:

     结束该主题、我们可以在该 e2e 主题中继续讨论: e2e.ti.com/.../ths4541-impedance-between-fb-pin-and-output-pin