请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1211-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
为了减少 BOM、我们是否能够打开如下所示的 OUTN 引脚?
在本例中、以下内容是否正确?
IN voltage = 0V --> OUTP voltage = 1.44V type.
In voltage =0.5V --> OUTP voltage = 1.44V+0.25V=1.69V
此致、
平田