This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:仅使用 OUTP

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390386/amc1211-q1-using-outp-only

器件型号:AMC1211-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

为了减少 BOM、我们是否能够打开如下所示的 OUTN 引脚?

在本例中、以下内容是否正确?

IN voltage = 0V --> OUTP voltage = 1.44V type.
In voltage  =0.5V -->  OUTP voltage   = 1.44V+0.25V=1.69V

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata:

    这是为了什么客户和应用?

    您只能使用 OUTP 引脚、但为了获得最佳实践、您应该通过10k 电阻将 OUTN 引脚接地。 需要注意的是、它将牺牲满量程范围的一半、并且不会进行滤波。 如果我能回答更多的问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva-San:

    感谢您的回答。 您的意思是、下面是正确的、对吧?

    IN voltage = 0V --> OUTP voltage = 1.44V type.
    In voltage  =0.5V -->  OUTP voltage   = 1.44V+0.25V=1.69V

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata:

    是的!

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Eva-San! 我明白了。