请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6321 工具与软件:
您好!
我对 SO-8封装中的暴露垫连接有疑问。
数据表中提到了将其连接到 V-、在本例中是-5V。
我用放大器进行了快速测试、将外露焊盘连接到 GND、有效。 对于100kHz、向100nF 负载提供22Vpp 输出的正弦电压不会引起任何问题。
我还使用 DMM 测量了 EP 与所有其他引脚之间的连接。 在蜂鸣声模式和二极管测量模式(两个方向)下均未找到连接。
那么、内部是否存在真正的连接? 或者能否将 EP 连接到 GND 平面?
谢谢
Philipp