This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:FB 引脚和输出引脚之间的阻抗

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390004/ths4541-impedance-between-fb-pin-and-output-pin

器件型号:THS4541

工具与软件:

我创建了一个连接了200Ω 输入电阻器和200Ω FB 电阻器的电路、如附图所示。 增益设置为1x。
然而、当我实际测量时、增益是1.04倍。
FB 引脚和输出引脚应处于同一电位、但情况并非如此、并且输出引脚的电压是 FB 引脚电压的1.04倍。

当我尝试短接 FB 引脚和输出引脚时、增益为设置的1倍。

如随附的图所示、8Ω 似乎连接到 FB 引脚和输出引脚。

此问题已在多个电路中得到确认。
这是器件规格还是缺陷批次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okumura:

       我们与设计工程师交谈过、您的发现是正确的。 FB 和 OUT 引脚之间的阻抗值应处于几个位数范围内。 如果这是一个问题、您可以在增益/反馈电阻器中考虑此问题、或者您可以使用不同的封装、例如 RUN 封装、或者您也可以让 FB 引脚悬空、并直接从反馈电阻器连接到 OUT 引脚。

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    这意味着它不是有缺陷的产品、而是部件规格?

    THS4541的数据表未指明 FB 引脚和输出引脚之间的阻抗。 (这可能是我的疏忽。 如果数据表中有任何信息、请告诉我。)

    根据规格、FB 引脚和输出引脚之间的阻抗为多少欧姆?
    另外、请告诉我 FB 引脚和输出引脚之间阻抗的制造变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okumura:  

     正确、这是一个器件规格应在一位数范围内、但未包含在 THS4541的数据表中。 我查看了内部文件、但在器件发布时未列出该规格。 考虑到制造差异、我们通常将最大值和最小值的规格设定在20-30%以内。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我想我将继续使用 RGT 封装。

    我计划使用以下方法之一来避免增益偏差。

    ① Ω 将 FB 引脚悬空并将 FB 电阻直接连接到 OUT 引脚。

    ②将 FB 电阻器连接到 FB 引脚、并将 FB 和 OUT 引脚短路。

    是否可以通过配置① Ω 和② Ω 来保证数据表中描述的性能? (例如频率特性等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okumura:

      您可以使用 configure 1或2来避免增益偏差。 我向团队经理确认、8欧姆是 FB 和 OUT 引脚之间内部连接的预期值、制造变化时有20%。   

     您可以预期性能会与数据表规格相匹配、我们使用内部 FB 到 OUT 引脚对器件进行了表征、但如果使用1或2、则性能不会发生变化。 我们建议使 IN 和 OUT 引脚之间的布线尽可能短。  

    谢谢!

    SIMA