工具与软件:
我创建了一个连接了200Ω 输入电阻器和200Ω FB 电阻器的电路、如附图所示。 增益设置为1x。
然而、当我实际测量时、增益是1.04倍。
FB 引脚和输出引脚应处于同一电位、但情况并非如此、并且输出引脚的电压是 FB 引脚电压的1.04倍。
当我尝试短接 FB 引脚和输出引脚时、增益为设置的1倍。
如随附的图所示、8Ω 似乎连接到 FB 引脚和输出引脚。
此问题已在多个电路中得到确认。
这是器件规格还是缺陷批次?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我创建了一个连接了200Ω 输入电阻器和200Ω FB 电阻器的电路、如附图所示。 增益设置为1x。
然而、当我实际测量时、增益是1.04倍。
FB 引脚和输出引脚应处于同一电位、但情况并非如此、并且输出引脚的电压是 FB 引脚电压的1.04倍。
当我尝试短接 FB 引脚和输出引脚时、增益为设置的1倍。
如随附的图所示、8Ω 似乎连接到 FB 引脚和输出引脚。
此问题已在多个电路中得到确认。
这是器件规格还是缺陷批次?
您好 Okumura:
您可以使用 configure 1或2来避免增益偏差。 我向团队经理确认、8欧姆是 FB 和 OUT 引脚之间内部连接的预期值、制造变化时有20%。
您可以预期性能会与数据表规格相匹配、我们使用内部 FB 到 OUT 引脚对器件进行了表征、但如果使用1或2、则性能不会发生变化。 我们建议使 IN 和 OUT 引脚之间的布线尽可能短。
谢谢!
SIMA