Thread 中讨论的其他器件:OPA2377
工具与软件:
您好!
我计划 在大规模生产中使用 OPA2377QDGKRQ1。 在下线测试下进行组装后、我们需要对此 IC 的输出端子(引脚7和引脚1)施加电压。
我找不到关于灌电流容量的任何信息、需要 TI 确认应用。
q1) VCC 的电压为3.3V、我计划对(引脚7和引脚1)的输出引脚施加~3V 的电压。 这样做是否安全? 它会损坏我的 IC 吗?
Q2)此应用是否会损坏导致长期使用问题的任何内部元件? 我的意思是在后面出现一些问题。
Q3)此应用是否缩短了组件的寿命?
提前感谢。