This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV951:恒流源电路 OPA 解决方案检查

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395209/lmv951-constant-current-source-circuit-opa-solution-check

器件型号:LMV951

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户希望设计 1V/10A 的恒流源电路。

对于 OPA、LMV951是否可以支持1V 输入电压?

如果有更好的器件、也请建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    电源电压为12V、LMV951是我们电压范围最低的运算放大器之一。 因此它无法正常工作。 偏移电压可高达3mV、这是300mA 输出电流误差。 需要在 R3的两侧进行开尔文连接。 因此、U1需要差分放大器设置。 IN 处的电压是多少? Q2可能会变得非常热。

    我想我们应该从头开始。 "in"处的负载是什么? 我认为开关电流驱动器将是更好的解决方案。