This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9361:TLV9361输出电压摆幅

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395032/tlv9361-tlv9361-output-voltage-swing

器件型号:TLV9361

工具与软件:

您好!

Im 将 我的设计中的 TLV9361用作缓冲器。 从数据表中我了解到、在没有负载的情况下、输出电压摆幅为10mV。

我在 Tina 中以以下规格进行了相同的仿真、

VIN - 5V

VCC–5V  

在上述输入中、我将看到输出为3V。 根据产品说明书、我的电压应该是4.99V。 我的理解是否正确? 您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有轨到轨输入。 数据表显示、输入共模电压范围结束时比正电源低2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么轨到轨输出意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着输出可以驱动所有电压。 (但输入无法读取它。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preetham、

    仿真输出为3V、作为输入范围上限为[电源电压- 2V]的警告