请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9361 工具与软件:
您好!
Im 将 我的设计中的 TLV9361用作缓冲器。 从数据表中我了解到、在没有负载的情况下、输出电压摆幅为10mV。
我在 Tina 中以以下规格进行了相同的仿真、
VIN - 5V
VCC–5V
在上述输入中、我将看到输出为3V。 根据产品说明书、我的电压应该是4.99V。 我的理解是否正确? 您能解释一下为什么会发生这种情况吗?