This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:隔离设计

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394533/iso224-isolation-design

器件型号:ISO224

工具与软件:

在我们的 新 项目中、我们需要与被治疗的患者接触的电子设备与医疗设备的其他组件隔离。  隔离电压应为5KV 或更高。 要隔离的信号包括:

  1. 数字控制信号、+3.3V、频率低于5KHz。
  2. 最大输出电压为+/- 4V、频率低于100Hz

您能否推荐一个组件来实现第1点?

第2点是否可以通过 ISO224实现? 我们是否需要 在 ISO224的隔离部分和非隔离部分提供正负电源?

谢谢你  

Martin Grinfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    [报价用户 id="416963" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394533/iso224-isolation-design "]数字控制信号、+3.3V、频率低于5 KHz。[/QUOT]

    对于数字信号、您可以使用数字隔离器。  您可以看看 此处的数字隔离器。  这些器件由另一个团队处理、我可以为其重新分配此主题、也可以创建新主题来提问。

    [quote userid="416963" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394533/iso224-isolation-design 是否可以通过 ISO224实施第2点? 我们是否需要 在 ISO224的隔离部分和非隔离部分提供正负电源?[/QUOT]

    ISO244的每一侧都需要一个单独的电源。  您能否稍微描述一下您尝试测量的信号?  您的输入信号来自什么?穿过隔离栅后、由什么人读取它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你萨利赫艾哈迈德你的迅速答复。 关于您的问题、 隔离器放大器的输入信号是 多个 T 型热电偶传感器的多路复用、时间分片信号、每个传感器监测不同位置的患者体温。 热电偶传感器的电压范围为-20mV 至+20mV。 (在放大器之后)-4V 至+4V。 请参见附图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是:

    我们能否通过仅向 ISO224提供正电源电压来获得-4V 至+4V 的完整电压范围?

    我准备了一张描述电路的图片(JPG 文件)、虽然我看不到 连接它的方法。 我可以通过电子邮件将其发送给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我假设以下 E2E 相关并在那里进行回答。  

    e2e.ti.com/.../iso224-power-supply-for-iso224

    谢谢。