工具与软件:
在我们的 新 项目中、我们需要与被治疗的患者接触的电子设备与医疗设备的其他组件隔离。 隔离电压应为5KV 或更高。 要隔离的信号包括:
- 数字控制信号、+3.3V、频率低于5KHz。
- 最大输出电压为+/- 4V、频率低于100Hz
您能否推荐一个组件来实现第1点?
第2点是否可以通过 ISO224实现? 我们是否需要 在 ISO224的隔离部分和非隔离部分提供正负电源?
谢谢你
Martin Grinfeld
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在我们的 新 项目中、我们需要与被治疗的患者接触的电子设备与医疗设备的其他组件隔离。 隔离电压应为5KV 或更高。 要隔离的信号包括:
您能否推荐一个组件来实现第1点?
第2点是否可以通过 ISO224实现? 我们是否需要 在 ISO224的隔离部分和非隔离部分提供正负电源?
谢谢你
Martin Grinfeld
尊敬的 Martin:
[报价用户 id="416963" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394533/iso224-isolation-design "]数字控制信号、+3.3V、频率低于5 KHz。[/QUOT]对于数字信号、您可以使用数字隔离器。 您可以看看 此处的数字隔离器。 这些器件由另一个团队处理、我可以为其重新分配此主题、也可以创建新主题来提问。
[quote userid="416963" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394533/iso224-isolation-design 是否可以通过 ISO224实施第2点? 我们是否需要 在 ISO224的隔离部分和非隔离部分提供正负电源?[/QUOT]ISO244的每一侧都需要一个单独的电源。 您能否稍微描述一下您尝试测量的信号? 您的输入信号来自什么?穿过隔离栅后、由什么人读取它?
谢谢。
尊敬的 Martin:
我假设以下 E2E 相关并在那里进行回答。
e2e.ti.com/.../iso224-power-supply-for-iso224
谢谢。